This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:是否可以在CCS中调试此类模块?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618361/ccs-tm4c1294ncpdt-is-it-possible-to-debug-such-a-module-in-ccs

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我请求创建一个支持灵活用户模块的项目,该模块可在以后创建和刷新,并且客户不应读取项目固件。

我想采取以下办法:

例如,我的项目的固件映像在设备中刷新,只需返回地址,例如0x4万 (用户功能的入口点),程序会定期调用0x4万,因为它只是一个返回,所以它不执行任何操作并继续执行

现在,客户写入一个模块并强制其功能在0x4万启动,以向设备添加额外功能。

现在我遇到了问题,我不知道客户如何在CCS中调试他的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    如果客户想要使用CCS进行调试,他们可以加载模块的符号(运行->加载->添加符号),并指定代码/数据的正确偏移(取决于模块加载/刷新位置的地址)。 这应该是可行的。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会将信息传递给用户