工具/软件:Code Composer Studio
我在使用两个旧的eZdsp F2.8335万主板时遇到了非常令人困惑的问题。 这发生在2个不同的主板和2个不同的开发PC上。
该主板长时间可靠地连接并将代码下载到RAM中。 最近,它开始出现大量错误:
- C28xx:文件加载器:验证失败:地址0x0.8万处的值@程序。 这是RAM的最初阶段。 我认为内存不是坏的,如果我移动程序说0x9000,它在新地址上做同样的事情
- 等待一段时间,它可能会下载并正常运行,一段时间。 然后,它会出现"目标电源故障"错误,即使未接触主板,但移除的电源要少得多
- CCS与目标断开连接时,PC似乎反复连接/断开USB,这可通过发出的上/下"kedunk"声音来证明。 即使CCS上没有活动
- 当出现故障时,它通常会生成消息“选定的处理器(TMS320F2.8335万)与找到的处理器()"不匹配
- 有时,当它确实下载正确时,当我告诉它运行时,会立即点击并"非法指令"陷阱
- 通常,当尝试下载和运行时,如果失败,它会显示“ADC Calibration not complete,check if device is unlocked and calibration”(ADC校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准)。 但我从未接触过密码或安全模块,它偶尔会正常运行一段时间。
- 有更多的症状,它们似乎都是
我对此非常困惑,但我开始怀疑某种USB驱动程序/CS/USB调试器连接问题。 我尝试卸载USB驱动程序并让Windows重新安装它,但没有变化。 它似乎暗示了在该过程的各个点都存在JTAG连接问题。
我在寻找驱动程序的更新,但它们已内置在CCS中,Spectrum Digital的唯一功能是v 3.1
这是否有效? CCSv7是否可以与此eZdsp配合使用? 我是否可以执行任何调试来进一步诊断问题?
提前表示感谢。
Mike