This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要添加编译器,CCS需要降级。

Guru**** 2589680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618359/to-add-compiler-ccs-wants-to-downgrade

部件号:CC2538

工具/软件:Code Composer Studio

我在笔记本电脑和台式机上安装了CCS 7.1 .0.0.0016万。 台式机是一种新安装,而便携式计算机CCS安装已使用了相当长的一段时间。 在桌面上安装CCS后,它提供了大量更新。 我取消了CCS到7.2 .0.0.0013万 的更新,但接受了工具,调试程序等

我有一个版本控制项目,它使用CCS 7.1 .0.0.0016万 和ARM编译器16.9 .2。

在台式PC上新安装的CCS使用编译器16.9。4 我想安装16.9 .2。 但是,除非我更新CCS,否则CCS不允许我使用,因为笔记本电脑具有带16.9 的7.1 .0.0016 2,并且工作正常。

我们有几个开发人员,我们希望他们的所有CCS安装都是相同的,并生成版本控制中完全相同的十六进制文件。 但是,CCS将不允许在此桌面上发生这种情况。

如何在不升级CCS的情况下安装16.9 Tm2编译器? 我们有其他PC也是这样配置的。

请参阅附加图像。 文件名描述笔记本电脑与台式机。

MB