This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在不安装CCS的情况下安装XDS100驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617980/ccs-how-to-install-xds100-driver-without-installing-ccs

主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

TI wiki上的XDS100安装说明说,安装CCS将安装XDS100驱动程序,但是否有其他方法安装XDS100驱动程序? 我不想在PC上安装CCS,我只需要XDS100驱动程序,这样我的PC应用程序就可以检测到主板上的CC3200,并通过USB与主板通信。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li-Lynn,

    您可以安装XDS仿真软件包,而不是安装CCS:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好!

    我确实尝试安装 XDS仿真软件包,但它还包括许多其他驱动程序吗? 如果我只需要XDS100,该怎么办? 或者,您能否指出软件包中哪些文件对于检测CC3200启动板并与之通信至关重要?

    非常感谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该软件包将包含用于其他探头(如XDS110,XDS200,Stellaris ICDI和XDS560)的支持文件,以及用于各种不同器件架构的文件。

    请注意,CC3200上有一个版本的ICDI调试探测器,而不是XDS100。 它们都基于FTDI芯片,但使用不同的软件。

    我没有所需的文件列表。 我建议一次删除文件组,并在每个组完成后检查它们是否仍然正常工作。

    例如,您可以从\drivers文件夹中删除名称中包含560的所有文件。 在\gel文件夹中,您可以删除除您正在使用的设备以外的所有设备文件。 在analysis\bin文件夹中,您应该能够删除解码器。 在\TPI中,您可以删除所用体系结构以外的体系结构的TPI和反汇编程序文件。

    John