This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在瘦客户机上安装CCS

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618324/ccs-codecomposer-installing-ccs-on-thin-clients

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

CCS专业人员您好!

我有一位在大学工作的教授,他的IT部门正在将所有桌面应用程序迁移到瘦客户端。 我的问题是,您以前是否见过为CCS实施此功能?如果是,有什么技巧可以让开发套件(如TI LaunchPad)的USB驱动程序正确安装在这些瘦客户机上,以便插入和刷新主板?

我可以尝试了解有关他们实际设置的更多详细信息,但只是想了解是否存在任何一般性意见或缺陷。

我还想知道这是否适用于CCS云。 与TI LaunchPad交互的TI云代理是否能够通过瘦客户端工作?

感谢您的迅速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    这种方法的可行性在很大程度上取决于瘦客户机本身。 如果瘦客户机的操作系统是Windows嵌入式操作系统或为其量身定制的精简版本Linux,则您可以快速进入未经测试/不受支持的配置边缘。

    也就是说,我们在下面的Wiki页面中有一个程序,它描述了如何以某种集中的方式在多个工作站中部署CCS。 这并不是所要求的内容,但它提供了每个工作站所需的内容。
    processors.wiki.ti.com/.../Enterprise_distribution

    云工具也会出现类似情况;操作系统必须与云代理最低程度兼容,才能与硬件正确通信。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔