请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
CCS专业人员您好!
我有一位在大学工作的教授,他的IT部门正在将所有桌面应用程序迁移到瘦客户端。 我的问题是,您以前是否见过为CCS实施此功能?如果是,有什么技巧可以让开发套件(如TI LaunchPad)的USB驱动程序正确安装在这些瘦客户机上,以便插入和刷新主板?
我可以尝试了解有关他们实际设置的更多详细信息,但只是想了解是否存在任何一般性意见或缺陷。
我还想知道这是否适用于CCS云。 与TI LaunchPad交互的TI云代理是否能够通过瘦客户端工作?
感谢您的迅速回复!