This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法成功构建项目

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617639/ccs-the-project-can-not-be-built-successfully

主题中讨论的其他部件:MSP430F5310

工具/软件:Code Composer Studio

  我现在正在Windows 7上使用MSP430作为模拟器。 昨天,我在windows 10上使用CCS v7成功构建了项目。 但是今天,当我使用另一台笔记本电脑时,我尝试在windows7上使用CCSv5再次构建同一个项目,但失败了。我重新安装了CCS两次,但仍然出现错误。 错误如下所示:

错误#1.0008万-D:找不到文件"/driverlib/CCS/Release/driverlib.a"

"../lnk_msp430f5310.cmd",第198行:警告#1.0374万-D:中断向量"RTC"没有中断处理程序例程。
>>编译失败
"../lnk_msp430f5310.cmd",第199行:警告#1.0374万-D:中断向量"port2"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第200行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER2_A1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第201行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER2_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第202行:警告#1.0374万-D:中断向量"USCI_B1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第203行:警告#1.0374万-D:中断向量"USCI_A1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第204行:警告#1.0374万-D:中断向量"Port1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第205行:警告#1.0374万-D:中断向量"Timer1_A1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第206行:警告#1.0374万-D:中断向量"Timer1_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第207行:警告#1.0374万-D:中断向量"DMA"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第208行:警告#1.0374万-D:中断向量"LDO_PWR"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第209行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER0_A1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第210行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER0_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第211行:警告#1.0374万-D:中断向量"ADC10"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第212行:警告#1.0374万-D:中断向量"USCI_B0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第213行:警告#1.0374万-D:中断向量"USCI_A0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第214行:警告#1.0374万-D:中断向量"WDT"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第215行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER0_B1"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第216行:警告#1.0374万-D:中断向量"TIMER0_B0"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第217行:警告#1.0374万-D:中断向量“COMP_B”没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第218行:警告#1.0374万-D:中断向量"UNMI"没有中断处理程序例程。
"../lnk_msp430f5310.cmd",第219行:警告#1.0374万-D:中断向量"SYSNMI"没有中断处理程序例程。

 未定义的第一个引用                                                                              
 文件中的符号                                                                                         
 ------------------- --------                                                                              
 主目录     D:5.4 4.1 \CCSSTAN.0.0.0091万_Win32\ccsv5\tools\compiler\MSP430_MSP.5\lib\rts430x_LC_SD_eabi.lib<boot.obj>

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接期间遇到错误;“MSP4S_LCD.OUT”未构建
gmake:***[MSP430_LCD.OUT ]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.

我是一个新生,有人能帮我吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天 我在Windows 10上使用CCS v7成功构建了项目。 但是今天,当我使用另一台笔记本电脑时,我尝试在windows7上使用CCSv5再次构建同一个项目,但失败了。

    是否有理由需要使用CCSv5构建项目? 如果它是用CCSv7构建的,并且它是最新版本,我建议继续使用它。

    CCSv5和CCSv7之间存在差异,包括编译器工具的版本,可能是不同的缺省链接器命令文件等。 如果可能,我建议在另一台笔记本电脑上安装相同版本的CCSv7,以保持两个版本的一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,感谢您的回复。
    该项目是使用CCSv5构建的。 当我在项目中打开c文档时,我发现它是空白的。 但实际上,它应该编写一些代码,我可以通过CCSv7在文档中看到代码。顺便说一下,ccs7是否支持Win7?如果支持,我可以在便携式电脑上安装CCSv7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,ccs7是否支持Win7?如果支持,我可以在便携式电脑上安装CCSv7。

    是的,Win7支持CCSv7,因此安装该版本是正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。我的CCS适用于Win7。