This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装PMD插件时出现问题

Guru**** 2903240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618083/ccs-problem-to-instal-pmd-plugin

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将PMD插件安装到静态代码分析中,但出现了一些错误。 有什么方法可以解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haroldo,

    这看起来是一个典型的问题,缺少正确安装插件的前提条件。

    我也无法在我的7.2 0.0.0013万 的最新版本(1.10)中安装此组件。

    但是,我随后进入菜单视图--> CCS应用程序中心,单击“Code Composer Studio Add-ons”附近的“查看更多”,并安装了“JavaScript开发工具”和“CDT GNU支持”软件包。 重新启动后,CCS能够找到依赖性并安装PMD插件。

    如果CCS默认情况下仅安装CDT功能,我怀疑这两个组件添加了允许安装JDT功能的更新站点。 默认情况下不安装的原因是CDT设计用于C/C++开发,而JDT设计用于本机Java。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔