This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:控制台退格或覆盖

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618041/ccs-tms320c6678-console-backspace-or-overwrite

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在CCS控制台窗口上显示一段经常更新的文本。 例如:30秒倒计时,从30开始,每秒更改一次,直到时间结束。 我希望每次经过一秒时都覆盖文本,并且我不想为每次倒计时显示新行。 在其他C++编译器中,我可以使用printf("\b")for backspace,或printf("\r");将光标返回到行首。 是否有类似的内容可以覆盖代码编辑器工作室中控制台窗口上的文本?

我正在使用Code Composer Studio 6.1 Tm2和编译器版本:TI v 8.1 Tm4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过printf("\x08")?

    您是否可以使用第三方终端程序?

    这听起来像是一个食食食的“特写”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我可以看出这是Eclipse控制台中的一个限制。 Eclipse中有一个针对它的错误,但没有有效的修复程序。
    bugs.eclipse.org/.../show_bug.cgi

    我找到了另一个要安装测试的控制台插件。 我将在试用后回复。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试的插件(ANSI控制台)无法正常工作。 我无法找到解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想尝试另一个控制台。 我正在尝试用laodti加载我的程序。 会让您知道它的发展情况。 感谢您的回复和支持... 因此loadti似乎不允许输入到控制台窗口。 所以这不起作用。