This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:控制台成功'未保持打开状态

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616245/ccs-tms320c6748-console-won-t-stay-open

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

CCS首次启动时,控制台是可见的,但一旦我尝试构建或调试,控制台就会消失。 当我尝试重新打开控制台时,它将闪烁一秒钟,然后再次消失。 我已重置透视,重新启动计算机和CCS,并尝试从Windows和视图选项卡打开控制台。

感谢您的回答!

MEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台视图是否可能最小化? 在手动打开视图然后重建项目(假设此时该项目消失)后,能否附加整个CCS工作台的屏幕截图?

    您使用的是哪个版本的CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们尚未收到您的回复,我们假定此问题已解决。 如果不是,只需在下面发布回复或创建新线程。 谢谢!