This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS/TM4C123GH6PM

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617623/ccs-tm4c123gh6pm-ccs-tm4c123gh6pm

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

很抱歉,我再次提到了将utils/uartstdio.h文件添加/链接到CCSV7项目的问题。  我在论坛上阅读了几封电子邮件,但当我尝试在研讨会中复制Lab12 (UART)时,我无法删除以下错误。

__ERROR_./uartstdio.obj

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时出错;未生成"lab12.out

我一直遵循关于TM4C123GXL研讨会注释的实验2,并添加了TIVAWARE_INSTALL变量。 它似乎适用于所有其他实验室。 当我尝试添加UARTprintf()函数时,我收到错误。 我尝试了各种可能的添加/复制组合,甚至创建了包含UARTstdio.c和uartstdio.h文件的文件夹实用程序,但似乎没有任何效果。 考虑到TIVAWARE 1.1 更接近原始车间文件,我正在关注TIVAWARE。

论坛中描述的过程似乎有点难理解,如果有人能提供逐步说明,我将非常感激。

谢谢,谨致问候

Sudhir Gupta

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhir Gupta 说:
    当我尝试添加UARTprintf()函数时,我收到错误。

    您是否只是按照实验室研讨会中的步骤进行操作,或者您是否尝试通过添加自己的代码进一步修改它?

    我怀疑实验室是为早期版本的TivaWare和CCS创建的,因此可能需要一些细微的差异/更改才能使它们使用较新的版本。 您使用的是TivaWare和CCS的哪些确切版本?

    最终,TM4C设备论坛的专家将最了解车间实验室,并能够提供最佳答案。 但是,如果您压缩项目文件夹并将其附加到此处,我可以先看看生成错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarti:

    我可以从车间构建实验12,没有任何错误,而且IT功能正常。 只有当我尝试使用utils/UARTprintf.h(c)中的UARTprintf()函数时,才会出现错误。

    此致,
    Sudhir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aarti:

    我创建了一个新项目并将main.c语句复制到其中。 我将这些文件添加为与TIVAWARE_INSTALL变量相关的链接,现在它编译时没有任何错误。

    我仍然无法确定错误的原因。 有什么建议,在哪里可以阅读有关CCS V7的更多信息?

    此致,
    Sudhir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhir,

    很高兴听到问题已解决。

    Sudhir Gupta 说:
    任何建议,我在哪里可以阅读有关CCS V7的更多信息?[/QUOT]

    有多种资源可用于了解有关CCS的更多信息。  

    链接到基本知识研讨会: 针对CCSv7的TM4C基础知识研讨会

    资源管理器(可在云端和内部CCS上使用)包含多个有关CCS的文档,视频,指南和资源。 请访问 http://dev.ti.com/tirex查看。 您可以从此处深入了解“开发工具”->“集成开发环境”->“Code Composer Studio”。