This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:gmake:target `all'由于错误而未重制。

Guru**** 2592280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617590/ccs-tms320f28377s-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

生成项目时,CCS控制台显示如下。 这是 一个错误,我想知道如何解决它。

内部错误:6.4 .2\bin\accla.exe遇到分段错误
处理函数(未知或文件范围)时,文件(未知)第0行

这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。 包括整个错误消息和
选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
(-PPC)。

>>编译失败
gmake:***[sqrt.obj]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.

****构建已完成****