This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Windows 10上执行CCS v5期间出现错误。 闪存擦除和写入操作执行正常,但在终端控制台窗口中显示以下所述的一些错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617747/ccs-errror-during-executing-ccs-v5-on-windows-10-flash-erase-and-write-operation-execute-fine-but-at-terminating-console-window-show-some-errors-that-are-mentioned-below

工具/软件:Code Composer Studio

C28xx:Gel:执行OnTargetConnect()时出错:未找到标识符:ST1  at ST1=(ST1&~(0x0100))[f28.02万.Gel:271]  at C28x_Mode()[f28.02万.Gel:79] at OnTargetConnect()。

C28xx:Gel:执行OnReset(0)时出错:未找到标识符:ST1  at ST1=(ST1&~(0x0100)[f28.02万.Gel:271]  at C28x_Mode()[f28.02万.Gel:32] at OnReset(0)。

C28xx:Gel:执行OnReset(0)时出错:未找到标识符:ST1  at ST1=(ST1&~(0x0100)[f28.02万.Gel:271]  at C28x_Mode()[f28.02万.Gel:32] at OnReset(0)。

C28xx:Gel:执行OnReset(0)时出错:未找到标识符:ST1  at ST1=(ST1&~(0x0100)[f28.02万.Gel:271]  at C28x_Mode()[f28.02万.Gel:32] at OnReset(0)。

C28xx:Gel:执行OnRestart( 0 )时出错:找不到标识符:ST1     at ST1=(ST1&~(0x0100)[f28.02万.Gel:271]  at C28x_Mode()[f28.02万.Gel:53] at OnRestart(0)。

C28xx:GEL:执行OnFileLoaded( 0,0)时出错:未找到标识符:XAR0 at XAR0=*(0x3F7FF8)[f28.02万.GEL:534]  at Device_Cal()[f28.02万.GEL:67] at OnFileLoaded(0,0)。

C28xx:断点管理器:使用AET断点重试

C28xx:断点管理器:启用此功能时出错:DCU_SEL无法获取ANA寄存器的ID

C28xx:在0x3f6eb4处使用操作“完成自动运行”设置断点时出现问题:(错误-1066 @ 0x3F6EB4)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效内存中。 (仿真软件包5.1 .232.0)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用的具体设备是什么? 我还看到您正在使用旧版本的CCS。 您仍使用此旧版本的原因是什么?

    谢谢
    KI