请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
今天,CCSv7安装了TI ARM编译器16.9 的更新。 此版本中的新增和/或更改内容的更改日志/文档在哪里? 另外,如何从CCSv7卸载旧版本的编译器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
今天,CCSv7安装了TI ARM编译器16.9 的更新。 此版本中的新增和/或更改内容的更改日志/文档在哪里? 另外,如何从CCSv7卸载旧版本的编译器?
12eve12pm 说:关于此版本中新增和/或更改的更改日志/文档在哪里?
编译器安装在类似于...的目录位置。
C:16.9 \ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_LTS.4.LTS
检查此目录中的文本文件readme.txt。 类似信息可在文章 MCU编译器v16中找到。
12ev12pm 说:如何从CCSv7卸载旧版本的编译器?
从CCS的角度来看,不需要卸载较旧的编译器版本。 它甚至可能有用。 请参阅更改 编译器版本一文 ,了解如何更改用于项目的编译器版本。 也就是说,编译器安装目录包含一个名为ti_CGT_TMS470_TMS4.LTS_uninstaller.exe的可执行文件16.9。
谢谢,此致,
-George