This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:Code composer studio大楼中没有.out文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617241/ccs-tm4c123gh6pm-no-out-file-from-code-composer-studio-building

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

项目成功生成,没有错误,仍然没有.out文件生成。
下面是生成过程输出的屏幕截图,您可以看到debug文件夹不包含.out文件。\n提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成输出显示了几个警告,显示“链接器输入文件未使用,因为链接未完成”。 看看选项,我看到-c选项,当传递到gcc时,它会告诉它只进行编译而不运行链接器。 这就是未生成.out文件的原因。  

    我不知道如何或为什么将-c选项添加到此项目中。 如果您进入“项目属性”->“生成”->“GNU链接器”,请检查是否设置了-c选项(可能在“其他”选项下),如果设置了,请将其删除并尝试重建项目,并告诉我们它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这样做了,但它根本没有解决问题,它在项目生成的启动文件中造成了错误。
    是否有其他建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否压缩整个项目文件夹并将其附加到此处,以便我们重现错误?
    如果我们有项目,则诊断问题会更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了较早版本的CCS (7.1),它工作正常:D它构建了相同的程序并生成了.out文件。 我认为版本7.2 无法在我的PC上正常工作,这是因为它可以在兄弟的PC上正常工作。我希望这能帮助其他人。
    感谢您的帮助^_^