This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:CCS/LAUNCXL-CC2640R2:在多台PC上从SimpleLink SDK链接文件时出错

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617245/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs-launchxl-cc2640r2-error-linking-files-from-simplelink-sdk-across-multiple-pcs

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好-出于必要,我尝试在两台不同的PC上进行开发,因为另一位工程师偶尔会帮助我使用不同的PC。 我在本地安装了CCS,然后在两台PC上本地安装了SimpleLink SDK。 我已将工作区设置为Dropbox文件夹中的目录。 我们也将进一步使用Git (Hub),但无论如何,我们都需要解决此问题。

我可以从计算机1上的资源管理器导入并生成示例项目,但当我在计算机2上生成它时,我收到以下错误:

错误#1.0008万-D:找不到文件"C:\Users\ME\Dropbox \Workspaces\tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_RELEASE _CCS\Debug\configPkg\package\cfg\release_pem3.oem3"

错误#1.0008万-D:找不到文件"C:\Users\ME\Dropbox \Workspaces\tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_RELEASE _CCS\src\SysBIOS\ROM_SysBIOS.aem3"

我第一次导入项目的另一台PC名为“PJB”,因此完整路径略有不同。 当然,我可以通过在PC2上创建一个与PC1上的用户名匹配的新用户来解决这个问题,但这似乎没有必要。

我已经检查了每一个属性,构建设置,配置等。我可以找到的路径,它们都指向特定机器的正确路径,所以我不明白为什么在其中的某个位置,当我尝试构建PC2时,PC1的路径被拉入。 有人能帮忙吗?

我现在只使用一个示例,因为我在其中一个示例项目中构建了一些真实的代码,但这也不起作用,所以我想重新开始了解基础知识,但基础知识也不能配合!  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!
    Eclipse工作区本身不是以这种方式共享的。 存储在workspace文件夹中的元数据可能具有绝对路径,这将防止工作空间的此类共享。 每个用户都应使用自己的独立工作区。 项目当然可以进行版本控制和共享,但我建议不要尝试在工作区中执行此操作。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,好的。 谢谢,Ki。 这让我朝着我的答案迈出了一大步。 我认为它已经解决了,但它也提出了一个问题,即在哪里可以找到管理面向团队的开发项目的最佳实践。 这是否起作用:这一项是否同样适用于CCS7? processors.wiki.ti.com/.../Source_control_with_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该条也适用于v7。

    谢谢
    KI