请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:Code Composer Studio
CCS:7.2
以下是目录和文件的树形映射:
|-proj
|-example_proj_rtsccfg
|-调试
|-configPkg
|-xdccfg.
|-C66_plat.CFGI
- Debug中的configPkg文件夹是由xdctools自动生成的。
- 在文件夹xdccfg中,有一些XDC配置文件可供导入使用。 (因此我更改了扩展名名称以使外观更清晰。)
现象:
我在项目的cfg文件中添加了以下代码:
环境["config.importPath"]+=";../../../xdccfg";
utils.importFile("C66_plat.CFGi")
构建过程非常顺利,路径与目录configPkg相关。
但是,如果我使用XConf图形编辑器在CCS窗口中打开项目的.cfg文件,CCS会告诉我“找不到导入文件:'C66_plat.CFGI'”。 因此,编辑器中的配置值是默认值,而不是我在XDC配置文件中写入的值。
如果我将上述相对路径更改为绝对路径,一切都是好的。
所以我想这是关于基本搜索路径的一些问题。
问题:
那么,如何继续使用相对路径并解决此问题?