This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tm4c123gh6pm:无法安装Code Composer Studio 7.2

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615953/ccs-tm4c123gh6pm-code-composer-studio-7-2-can-not-be-installed

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我无法安装CCS 7.2 ,我下载了它可能多次,每次都出现相同的问题。

问题如下:

我的防病毒已停用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是从Web安装程序还是脱机安装程序安装? 您是否可以尝试脱机安装程序( 在此处提供),如果同样失败,请压缩/install_logs文件夹并将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们尚未收到您的回复,我们假设您能够解决此问题。 如果没有,只需在下面发布一个回复。 谢谢!