This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCSv7下载文件的MD5

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616701/ccs-codecomposer-md5-of-ccsv7-download-files

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

关于CCSv7下载MD5文件

 

客户询问,

如何检查MD5的内容? 它的文件名是7.2 .0.0.0013万_win32.zip.zip。

此致,
山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山内山
    您可以使用命令行实用程序计算下载文件的校验和,然后将其与MD5文件中的值进行比较。 请参阅以下内容:
    www.lifewire.com/validate-md5-checksum-file-403.7391万

    您还可以运行一些程序来使其更易于使用。 例如,对于Windows:
    http://www.winmd5.com/

    希望这有所帮助
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki-Soo Lee,

    感谢您的支持。
    由于我不熟悉双重压缩的MD5文件,请告诉我以下问题。

    1)解压缩7.2 .0.0.0013万_win32.zip.zip时,出现'this file is empty'(此文件为空)消息。 是否有任何工具可以直接处理此双压缩文件?

    2)我将此双压缩文件重命名为7.2 .0.0.0013万_Win32.txt,其内容如下。

    ;生成于2017年12月06日 16:53:09 33b9c736bc2ceb4d8972e311334e9ecc<xmt-block1>31.1334万 7.2.0.0.0013万_win32.zip

    我认为'33b9~9ecc'是MD5哈希值。 此操作是否正确?

    此致,
    山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD5扩展名似乎被重命名为zip扩展名。 没有双zip文件。 您正确地重命名了文件。 正常扩展名为MD5,但实际上是文本文件。

    我认为'33b9~9ecc'是MD5哈希值。 此操作是否正确?[/QUOT]

    是的,这就是价值。

    KI