This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 7.2 安装失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617084/ccs-ccstudio-ccs-7-2-installed-fail

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

如果有人遇到同样的问题? 附加的日志

我已关闭防火墙和病毒检测器...我已尝试联机和脱机类型EXE

e2e.ti.com/.../7485.install_5F00_logs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加:Win10 64位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到您的Windows用户名中有一个空格,安装程序正在尝试使用您的用户文件夹中的临时文件夹。 空间导致路径问题。 要解决此问题,请参阅以下链接,了解如何为安装指定不同的临时文件夹:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Installation_fails_with_error_about_permissions_on_temporary_folder

    感兴趣的部分是:

    如果您无法更改系统TEMP目录的权限,请在Windows命令提示符下使用--temp参数(如消息中所示)运行安装程序,并指定具有完全权限的不同临时目录(它可以是您在计算机上创建的任何文件夹)。 例如:

    <CCS_INSTALL_executable>--temp c:\mytemp.

    谢谢

    KI