This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于XDS100和XDS110的API

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614658/api-for-xds100-and-xds110

主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,CC3200

您好,

是否有适用于XDS100和XDS110的API,以便我可以将IC的固件闪存应用到自己的功能/程序中? 因此我不需要安装“Flash Programmer 2”和“UniFlash”等应用程序。

我在 processors.wiki.ti.com上看到了关于XDS100的类似常见问题, 但答案是将其发布在支持论坛上,所以我这样做了。

谢谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人吗? 请吗? 或者...
    如果没有API,是否有其他方法可供我在自己的程序中通过XDS实现固件刷新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,我们没有公共API来与我们的调试探测器交互。

    如果OpenOCD是适合您的场所,则XDS100 (通过FTDI接口设置)和XDS110 (通过CMSIS-DAP接口)均受支持。 有关XDS110支持的详细信息,请参阅以下线程:
    e2e.ti.com/.../52.334万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的回复! 我将查看OpenOCD,看看它是否适合我。 :)

    我找到了另一个主题: e2e.ti.com/.../42.363万
    我现在面临着类似的问题。

    在其中一份答复中: e2e.ti.com/.../151.3413万
    Shlomi Itzhak提到:"如果您使用PC进行MCP升级,为什么不将其与Uniflash配合使用(您始终可以将其集成到您提供的应用程序并执行命令行)?"

    请问,如何将UniFlash集成到C#应用程序中? 固件升级有哪些命令?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Li-Lynn"]


    请问,如何将 UniFlash集成 到C#应用程序中? 固件升级有哪些命令?

    [/引述]

    或者我应该在其他论坛发布此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Uniflash是一种设计为小于CCS并执行器件闪存编程的工具。  

    它的最新版本是第4版,它提供了可从shell调用的灵活命令行界面-它支持Windows,Linux和MacOS。

    Uniflash页面及其快速入门指南位于:

    下载页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS_UniFlash 

    第2.6 节: http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide 

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    您的意思是UniFlash v4? 那么v3呢? 我的其中一个MCU是CC3200,而UniFlash v4不支持CC3200,对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Uniflash v3还具有其快速入门指南的3.3 部分中所示的命令行界面。

    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v3_Quick_Start_Guide

    由于它是在完全不同的平台上构建的,因此它的功能比v4少一些,而且其界面也非常不同,但它的工作效果非常好。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    此UniFlash v3的CLI是否独立?  

    根据我的了解,我仍需要在我的PC上安装UniFlash v3才能使用此CLI,对吗?

    非常感谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,不是 Uniflash v3没有其命令行界面的独立版本。  

    尽管如此,Uniflash仍比典型的CCS安装小得多,因此可以最大限度地减少对生产环境的影响。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔