This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:如何在CCS_5中添加设备支持文件以定义目标配置?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616662/ccs-tms320f28379d-how-to-add-a-device-support-file-in-ccs_5-for-definition-of-target-configuration

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我需要使用Code Composer 5。 更新控制套件中支持的设备就足以创建F2.8379万D的目标配置文件,我尝试配置时,该文件目前未列出。 如果是,我可以在哪里找到这些文件?

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认情况下,5.5 中不提供F2.8379万D支持。 但是,如果您安装了基本C2000支持,则可以更新C2000器件支持包以获得它。 只需运行CCS Update Manager (帮助->检查更新)并选择C2000器件支持选项:

    最新的可用版本将具有支持F2.8379万D所需的文件。


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。 这就是我想要的。

    Lukasz