This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:使用CCSv7进行调试时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616396/ccs-cc3200-launchxl-problems-in-debugging-with-ccsv7

部件号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试http应用程序以解决问题。 但我无法在开箱时调试任何应用程序。 我正在使用cc3200 SDK v 1.3 0 (如果与此相关)。 我尝试了以下步骤:

1)从cc3200 SDK工具导入目标配置

2)选择OS_DEBUG配置以简化链接,然后进行构建

3)按照本文中的建议包括链接程序路径  

4)尝试卸下跳线SOP2

5)尝试使用跳线SOP2

6)尝试在项目属性中选择TI Stellaris连接。

但调试仍不成功。 除了UART上的应用程序标签外,我没有收到任何打印件。

大多数情况下,如果我将调试器暂停在这两个时间之间,它会显示错误:找不到源文件C:\ti_2/cc3200 int_sdk/source/simplelink/some文件名.c (我的计算机上确实没有文件夹"ti_2)。

some文件名曾是nonos.c一次,下一次是另一个文件。

有几次我在UART上收到一个日志,说Configutresmplelinkindebfaultstate中有错误。

我尝试过以下示例:wlan_ap,wlan_sta,http_client

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Anjali Ramchandani74 说:
    通常情况下,如果我在这两个时间之间暂停调试器,则会显示错误:无法找到源文件C:/ti_2/cc3200 int_sdk/simplelink/some文件名.c (我的机器上确实没有文件夹"ti_2)。

    如果您收到的唯一错误是上述错误,则调试会话正常工作。 下面的文档解释了为什么会出现这种情况:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html#debugging-library-code 

    我不知道UART日志错误指的是什么,但它与调试会话无关,而是与加载到设备的应用程序有关。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 尽管此项目存在两个不同的问题:
    1)无法访问WLAN AP,因此它未接收到IP
    2)我认为我没有将链接程序路径设置为non_os_debug而不是OS_debug。 我在最小模式下使用http演示,不需要操作系统支持