This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:如何在CCS中测试开发机器上的嵌入式项目?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614847/ccs-tm4c1294ncpdt-how-do-i-test-my-embedded-project-on-my-development-machine-in-ccs

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

到目前为止,我只在目标器件(本例中为Cortex M4微控制器)上手动测试了我的C代码。 现在,我想构建一个本机运行的项目版本(x86 Linux),以便使用模拟硬件设备执行自动测试。 如果我能在编译时将CCS配置为自动执行回归测试,那将是非常好的。

我搜索了解释如何执行此操作的材料,但找不到任何材料。 有人能告诉我使用CCS进行这种测试的文档吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!
    人们测试其目标应用程序的最常用方法是使用DSS创建自动测试,以便在实际硬件目标上运行:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Server_Scripting

    JavaScript是一种支持解决方案,用户可以在其中运行DSS javascript来自动执行目标测试。 人们还创建了Java应用程序,以便在其调用DSS API以控制目标的主机上运行。 人们使用了JUnit,它是一个使用Java运行测试的测试框架。
    e2e.ti.com/.../153.9475万

    希望这有所帮助
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI。 我在寻找一些不同的东西,但这回答了我的问题。