This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5438:哪些Ubuntu版本和CCS版本支持MSP-EXP430F5438

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615667/ccs-msp-exp430f5438-which-ubuntu-version-and-ccs-version-supports-the-msp-exp430f5438

部件号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

我刚开始使用MSP-EXP430F5438主板,请建议是在Windows还是Ubuntu上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,我们使用2个最新的Ubuntu LTS版本验证Code Composer Studio。 目前是Ubuntu 16.04 和14.04。 最新版本的7.2 Studio是Code Composer Studio。

    要使用MSP-EXP430F5438,您需要一个调试探测器,如 http://www.ti.com/tool/msp-fet
    请注意,旧 版www.ti.com/.../msp-fet430uif 与Linux不兼容。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    感谢您的耐心回复。
    但你的答复部分满足了我的问题。
    当我尝试在Ubuntu 14.04 版本中安装CCSv7时,我看到了类似的内容
    MSP430F5438主板不支持Ubuntu 14.04 版本。我是否可以继续???

    我看到CCv4适用于Ubuntu,我尝试安装,但我的Face工具无法正常工作。

    请您推荐..........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva,

    Linux和MSP430器件的问题是不支持较旧的调试探头。 某些开发板附带了内置于该板上的调试探头。 如果内置探头是eZ430,则您将无法使用它。 如果是较新的型号,则可以。

    您参考的电路板: www.ti.com/.../MSP-EXP430F5438 具有JTAG插头,可用于连接外部调试探头(如MSP-FET)。 这将适用于Ubuntu 17.04。

    此致,
    John