This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:2.8335万的DSS示例

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615341/ccs-tms320f28335-dss-example-for-28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

客户测试flash28.js来自"C:\ti\ccsv6\CCS_base\scripting\Examples\DebugServerExamples",发现它可以加载程序,但会生成如下所示的错误,为什么会出现这样的错误:"syntax error"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    错误的屏幕截图未发布。 您可以重试吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您正在尝试将javascript加载为控制台命令文件。 确保使用loadJSFile命令将其加载为JS文件,或使用控制台中的LOAD按钮将其明确指定为*.js文件。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ki,

    感谢您的回复,这是一个JS文件,可使用控制台中的"加载"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么说"语法错误"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STRONGZHANG 说:
    感谢您的回复,这是一个JS文件,可使用控制台中的"加载"按钮。[/QUOT]

    确保在下拉菜单中明确指定文件扩展名的*.js扩展名

    否则,它将作为控制台命令文件加载,并出现语法错误

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    strongZhang 说:
    为什么说"语法错误"?

    请参阅上面我的最后一篇文章