请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
我的Windows系统中有CCS5和CCS6。
我曾经使用CCS5,在调试或启动所选配置时,以及在运行Gel文件后,我可以在“寄存器”窗口中修改PINMUX0寄存器。
但在CCS6中,我发现当我更改PINMUX0 (或PINMUX1,2,3.....)的值时,它不会更改。 但其他寄存器,例如I2C0的ICOAR寄存器可以修改。
这有什么问题?