This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在Windos 7(64位)中设置3.3 时出错

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616046/ccs-ccstudio-an-error-occured-when-we-setting-up-ccs3-3-in-windos-7-64bit

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

标题,在 Windos 7(64位)中设置3.3 时出错。

安装程序信息为Error 1722,There is a prblem with this windos installer package.(错误1722,此Windows安装程序包有一个问题。) 作为安装程序的一部分运行的程序未按例外情况完成。请与您的支持人员或软件包供应商联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3 在Windows 7上正式不受支持。 尽管用户已经让它在Win7上工作,但仍有一些注意事项。

    请查看下面的链接,了解有关此特定错误和Windows 7一般使用情况的更多信息( 其中许多问题与Vista上的问题类似,因此提及Vista的文档也适用于Win7)。

     错误1722

    在Windows 7中使用CCS