This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:如何更改调试器显示的寄存器集?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615867/ccs-66ak2g02-how-do-i-change-the-register-set-displayed-by-the-debugger

部件号:66AK2G02

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用CCS控制K2G时,我发现只有当支撑臂停止时,McASP寄存器才可访问。  

但我从DSP控制McASP。  

您能否向我指出一些有关如何将此寄存器集移动或复制到调试器配置的DSP部分的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。 我编辑了C:\ti\ccsv6\css_base\con\targetdb\devices\66AK2G02.xml。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布更新,并让我们知道您找到了问题的答案。