请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:TI C/C++编译器
客户报告 了一个非常奇怪的问题, 他们使用5.4 和编译器6.14 ,生成子项目并创建lib文件,然后将lib文件添加到主项目并进行测试。 今天创建的lib文件似乎 与一个月前创建的lib文件不同, 而源代码,编译器和CCS的配置都是相同的。
下图 是使用 一个月前创建的lib文件时从CCS图获得的AD样本值, 输入AD电压是三角形波形,我们可以看到它 有很大的失真。
第二个是使用今天创建的lib文件时具有相同电压输入的正确波形。
客户声称除构建时间外所有内容都相同,因此是否会出现这样的情况:使用相同的编译器,即使源代码和配置相同,它也会有不同的输出文件?