This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C2.8346万:CCS 7.2 0 update RTOS分析器在初始化后消失

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615664/ccs-tms320c28346-ccs-7-2-0-update-rtos-analyzer-disappears-after-initialize

部件号:TMS320C2.8346万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我昨天从7.1 更新到了7.2 ,还安装了其他更新,如从16.9 Tm3到16.9 Tm4的编译器

之后,我更新了项目属性以使用新的编译器和XDCtools 3.50 .2.20。

(其它设置为SYS/BIOS 6.50 .1.12 ,UIA 2.20 .0.02)

但现在我不能再使用RTOS分析器了。

在7.1 中 ,初始化需要一段时间。 在7.2 中 ,初始化速度快得多,但 在初始化后将在菜单中消失

其他分析仪现在有同样的问题。

要使此操作再次正常工作,有什么提示?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:
    我似乎不能通过我的7.2 0安装复制此信息。 第一次初始化后,当我返回菜单时,RTOS Analyzer菜单项会出现在那里-以及检测到的分析活动的子菜单。

    您能否显示包含缺失菜单项的CCS屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:  

    之前:

    单击RTOS Analyzer后

    在单击其他分析仪之后。