This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:netctrl_min

Guru**** 2593720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614735/compiler-netctrl_min

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有一个简单的NDK项目。 我需要将 netcontrol lib的版本更改为netctrl_min  

如何更改 项目中netcontrol lib的变体?

 

NDK 2.24。01.18

谢谢。

安德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附注
    我使用5.5 的CCC2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是使用.cfg配置NDK还是在运行时代码中执行所有操作?

    如果您使用的是.cfg,则配置中不能包含以下任何内容:
    -dhcpserver
    -DNS
    -无
    -Telnet
    - HTTP
    - Global.enableCodeGeneration =假

    如果满足以上所有条件,则使用netctrl_min库。

    如果不使用.cfg文件进行配置,只需在项目设置中更改库即可。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Todd
    我的理解是。 在.cfg中的配置中必须有下一个:Globe.enableCodeGeneration = true。
    对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您回答正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如您所说,我将 Globe.enableCodeGeneration = true更改为true;

    构建完成,没有错误。 但当我尝试 在 c6670上调试项目时,我在CCS控制台上看到以下运行时错误。

    谢谢。

    安德里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS控制台:
    [C66xx_0] QMSS已成功初始化
    CPPI已成功初始化
    PA已成功初始化

    TCP/IP堆栈'Hello World!' 应用程序

    已成功初始化传递
    以太网子系统已成功初始化
    以太网事件ID:48和vectId (中断):7
    EMAC注册成功,正在等待链接..
    已成功初始化传递
    以太网子系统已成功初始化
    打开PA Tx队列时出错
    TX设置失败
    错误:无法注册EMAC
    0万.000 ExecStart:已打开
    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000

    NC_NetStart:警告:引导线程未完成!


    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000 NodeTreeFree:空端点
    0万.000 mmFree:双重释放
    0万.000 mmFree:双重释放
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    糟糕。 刚刚看到了上面的C6670。 我会让设备团队来看看。 他们编写了低级驱动程序。 打开PA Tx队列时出错有点令人担忧。

    同时,您是否可以附加.cfg文件。 了解如何为NDK设置内存管理可能很有用。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd您好!

    好的  

    我将 我的.cfg文件发送给您。

    e2e.ti.com/.../helloWorld.cfg

    我还为您提供 了我的. c文件。 也许它可以提供帮助

    e2e.ti.com/.../helloWorld.c

    谢谢。

    安德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Todd

    是否有一个简单的NDK UDP项目示例配置了.cfg?

     如果您没有,请告诉我在哪里可以找到 此样本。

    谢谢Todd

    安德里