请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,Champs:
我的客户正在使用7.2 3.0和CGTv 4.1 3,用于从早期3.3 转移的F2.8035万项目。
他们可以成功构建整个项目,但是当他们在"全部构建"之后执行增量构建时,他们将收到"缺少分隔符"的错误,该分隔符引用了包含的头文件行末尾的额外"\"符号(请参阅随附的图片)。 客户可以手动删除“\”并成功构建,但为什么会出现这种情况? 他们的源代码中没有.d文件,因此应该自动生成。
我也在这里搜索了类似的帖子,但似乎不是同一个问题。 虽然它可能与makefile有关,但我仍然不明白为什么在此处生成额外的“\”。
此致,
张卫健