This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:.

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615237/ccs-launchxl-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我目前正在使用CC1350 launchpadXL,我正在尝试将信息从一个CC1350 (Tx)发送到另一个(Rx)。 尝试在Code Composer Studio中编译时,我收到以下错误消息:“您必须在项目级别将device_family定义为cc26x0,cc26x0r2,cc13x0等之一。” 是否有人知道如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Simon Palma 说:
    "您必须在项目级别将device_family定义为cc26x0,cc26x0r2,cc13x0等之一。" 是否有人知道如何解决此问题?[/QUOT]

    它指示您添加预定义符号"device_family"并将其设置到您的设备。 您可以在编译器生成选项的项目属性中设置此选项

    示例:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!