This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在启动另一个调试会话后,RTOS分析器不工作。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615450/ccs-msp432p401r-rtos-analyzer-does-not-work-after-launching-another-debug-session

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用RTOS分析器来显示代码的执行图和负载分析。 在我首次启动并初始化它后,所有日志和图形都正确显示。 但是,当我关闭调试会话并对代码进行一些更改并运行它(现在已初始化RTOS分析器)时,图形和负载分析为空。 我必须重新启动CCS并初始化RTOS分析器,以使其正确显示。 是否有方法在不重新启动CCS的情况下正确显示图形?

我正在使用  版本:7.1 .0.0.0016万。

谢谢!

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门

    视图是否实际包含原始数据,而只是不显示在图形上,或者根本没有数据?

    我会看看我是否可以重现此内容并回复给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门

    我可以使用CCS 7.1 重现该问题。 如果调试会话终止,则在重新加载后,负载分析图形和数据为空。 接下来我将使用CCS 7.2 尝试此操作,并告诉您该版本中是否解决了该问题。

    同时,您是否可以尝试以下解决方法:不要终止调试会话,而是在需要更改代码时切换到CCS Edit视图。 然后使用更改生成项目,并在提示您重新加载程序时选择“是”。 执行此过程后,RTOS Analyzer视图将继续为我正确显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartAG:

    感谢您的回复!

    解决方法有效,我将在此时执行此操作。

    卡门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门

    我刚刚在CCS 7.2 上尝试过这种方法,实际上7.2 中引入了另一个错误,其中图形始终为空(有数据,但图形未填充)。 并且在7.2 中仍然存在终止并重新启动调试会话后数据变为空的问题。

    因此,我建议您继续使用CCS 7.1 并使用上述变通办法,直到这些问题在将来的版本中得到解决。