This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8375万D:CCS在进入调试时崩溃

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615568/ccs-tms320f28375d-ccs-crashes-when-entering-debug

部件号:TMS320F2.8375万D
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH,CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在戴尔服务器计算机上使用Ubuntu 14.04。  

Linux itws005 4.2。0-42-generic #49~SMP.1-Ubuntu 14.04 世界6月29 20:22:11 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

我上周刚下载了CCS v7,所以它应该是最新版本。  

当我打开调试器将构建的映像闪存至设备时,JRE崩溃。

我已将控制台输出放在下面,并附加了生成的错误日志。

顺便说一句,我们使用CCS7尝试对闪存进行编程,因为UniFlash也不工作。 :(

谢谢

杰瑞

jmorrow@itws005:/opt/ti/ccsv7/eclipse$./CCStudio

2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:处理{}-->http://link.ti.com:的请求时捕获I/O异常(org.apache.http.NoHttpResponseException) 目标服务器响应失败
2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:正在重试对{}-->http://link.ti.com的请求
2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:处理{}-->http://link.ti.com:的请求时捕获I/O异常(org.apache.http.NoHttpResponseException) 目标服务器响应失败
2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:正在重试对{}-->http://link.ti.com的请求
2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:处理{}-->http://link.ti.com:的请求时捕获I/O异常(org.apache.http.NoHttpResponseException) 目标服务器响应失败
2017年8月03日下午5:05:24 org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector tryExecute
INFO:正在重试对{}-->http://link.ti.com的请求
在/opt/ti/ccsv7/cs_base/cloudagent/server/public中找不到agent.js。
dvtLogOptions.xml不存在
#
# Java Runtime Environment检测到严重错误:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x0.0007万f565261f917,56.5261万,pid=2513,tid=0x0.0007万f553cff5700</s>5700
#
JRE版本号:Java(TM) SE运行时环境(8.0_112-B15)(Build 1.8 .0_112-B15)
# java VM: java hotspot(tm) 64位25.112 VM(Java-B15混合模式Linux-AMD64压缩oops)
#有问题的帧:
# C [libDebugServer.so+0x54.9917万]
#
#无法写入核心转储。 核心转储已禁用。 要启用核心转储,请在再次启动Java之前尝试"ulimit -c unlimited"
#
#包含更多信息的错误报告文件保存为:
#/tmp/hs_err_pid2513.log
#
#如果您要提交错误报告,请访问:
#  bugreport.java.com/.../crash.jsp
#崩溃发生在Java虚拟机外部的本机代码中。
#请参阅有问题的帧,了解在何处报告错误。
#
已中止(核心转储)
e2e.ti.com/.../hs_5F00_err_5F00_pid2513.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:
    是否可以更新Ubuntu以获取最新的修补程序? Linux上的CCS由于某个较旧的内核更新中的错误而崩溃,并且最近的内核更新修复了该错误。 您的问题听起来与其他情况略有不同,因此我不确定您是否有相同的问题,但我注意到您的内核版本有点旧,值得一试。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用Linux 4.4 时不再崩溃。0-89通用。 我现在遇到了一些其他问题,但将以不同的主题发布。