This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:SYS/BIOS CAN' t在F2.8377万S中使用InitSysCtrl()

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615619/ccs-sys-bios-can-t-use-initsysctrl-in-f28377s

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我使用示例 swics_TMS320F2.8377万S构建sys/BIOS项目。   但如果我添加了InitSysCtrl()函数 ,则该项目将不起作用。 它 不能显示 System_printf(),如何修改示例交换机以将其与 InitSysCtrl()和 InitPieCtrl()一起使用?  我使用7.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内核管理向量表。 它还会在引导过程中设置PLL。 因此,不能使用initSysCtrl的所有部分。 例如,对于一个C2000器件,我刚刚在initSysCtrl()中使用了InitPeripheralClocks()(例如 我直接调用InitPeripheralClocks)。 查看您的特定设备InitSysCtrl()和InitPieCtrl(),只需要使用WILL (例如,外围设备设置)。

    托德