工具/软件:Code Composer Studio
大家早上好!
我正在将MSP430G2744与TI Code Composer Studio v.7配合使用,我需要一些帮助和说明。
一周以来,我一直对此问题感到困扰,我真的不知道该怎么做...
首先,我在这个论坛上,在用户指南(汇编,优化C编译器,混合C和汇编应用程序注释...)以及 在网上阅读了很多内容,但不幸的是,我无法找到所需的信息。
在我的问题的前言,我想说在我的C程序中,我还需要一些程序集的函数(在.asm文件中),我需要从我的C源文件代码调用这些函数。
此汇编函数(TASTIERA_STANDARD) 与 我的.c源文件(main.C)共享C头文件(DEFINIZIONI_TSTATIERA.H),我想在另一个.c源文件(disdisplay.C)中调用ISR下的asmfunction
1-哪种方式是执行此类操作的最佳方式?
在我调试项目时,一切都运行良好,直到我从C代码调用ASM函数。
2- CCS中是否可以查看.asm文件(TASTIERA.ASM),我的asmfunc)调试在哪里? 在令人情欲的情况下,我要做些什么才能看到这一点?
3-是否有任何特殊设置需要配置才能使我的项目得到良好的构建,编译和调试?
为了让我的问题更加清晰,我将附加到包含我的所有项目的post my_code文件夹中。
提前感谢您的关注,希望您的回复。
此致,
Maria Angela