This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:测量储罐宽度应该?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615386/compiler-measuring-tank-width-should

主题中讨论的其他部件:TDC1000TDC7200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,  

我在TDC1000和TDC7200上进行过电平测量。 我完成了这项工作。但当我更换储罐时,它甚至无法与TDC1000-TDC7200EVM GUI7200 GUI界面一起工作。 与用于塑料结果的传感器I完全相同,但对于厚储罐,它不能正常工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishore:

    这很可能是由于变速器和油箱之间的连接不良。 有关正确的安装说明,请参阅以下应用说明: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    此外,对于非常大的存储罐,最好使用聚焦管来帮助保持信号完整性,并在倾斜时稳定水平度。 这只是一个在底部有一个小孔的管道,它直接连接在油箱内部,运输装置位于外部。

    此致,