This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用新资源管理器下载时卡住

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615470/ccs-stuck-on-download-with-new-resource-explorer

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我以前使用过资源管理器,但今天再次尝试时,它说我需要更新。

很多时间,之后又失败,我不得不重新安装。 给更多时间和失败,现在尝试从其下载软件包(即tm4c RTOS),它会被下载卡住,就这样。
当我取消它时,CCS检测到它并尝试安装它,但我猜它不完整...现在尝试了两次。

是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="Luis Afonso",但当我今天再次尝试时,它表示我需要更新。[/QUOT]

    这是什么类型的更新,是CCS更新?

    [QUOTE USER="Luis Afonso"现在尝试从它下载软件包,即tm4c RTOS,下载时遇到问题,就是这样。

    我刚尝试从资源管理器下载TI-RTOS for TivaC,没有问题。
    是否可以尝试 删除C:\Users\<userid>\ti中找到的tirex-localserver-CCS>3文件夹(如果使用的是3.1 7.2 .0),然后重新启动并再次尝试下载软件包? 如果该文件夹是在上次尝试后在c:\ti中创建的,请在再次尝试下载之前删除该文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartiG:

    感谢您的关注。

    这是通过CCS进行的更新,用于检查更新。 我们主要与MSP432相关的错误。

    我真的找不到那个文件。有tirrex-content和tirrex-product-tree。 我现在有CCS 7.2 0


    我尝试从TI网站TIRTOS下载,它实际上比资源管理器中的版本更新,但我没有RTOS配置文件的花哨编辑器...

    编辑:
    不要介意我读错了路。让我们看看路是怎么走的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试过,现在它卡在59.6 % 中。

    但文件确实越来越大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到删除tirex-localserver文件夹没有帮助。 我不确定还有什么可能影响这一点,但听起来您至少现在可以通过从TI网站下载软件包来解决这个问题。

    [QUOTE USER="Luis Afonso",但我没有RTOS配置文件的花哨编辑器...

    这实际上是CCS 7.1 中的预期设计更改。 文本编辑器现在是.cfg文件的默认编辑器。您仍然可以在图形编辑器中打开.cfg文件,方法是在项目资源管理器中右键单击该文件并选择打开方式-> XGConf。 此 链接中对此进行了说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供有关RTOS配置编辑器的提示。


    关于资源资源管理器,我让它一直运行,直到文件夹不再变大。 资源管理器中版本的RTOS文件夹,即。 已重新启动CCS并安装了它。 奇怪。
    因此,只是界面似乎冻结了,我可以按自己的习惯使用CCS,只是资源浏览器选项卡被卡住了。

    可能与我速度非常慢的硬盘有关? 现在已经解决了。 感谢你的帮助