This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:在.cmd文件中定义多个相同的部分

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614993/am4372-define-multiple-same-section-in-cmd-file

部件号:AM4372

大家好,

我正在使用编译器“TI v 16.9 .3.LTS”。

我是否可以定义如下所示的两个文本部分,并将它们分别置于内部RAM和DDR0中?

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我回答您的问题之前,请注意...

    文本{
    test.obj
    } > DDR0 

    ...表示将test.obj中的所有输入部分(如.bss,data等)添加到名为.text的输出部分。  这是否是你想要的,是令人怀疑的。  您可能是想写...

    文本{
    test.obj(.text)
    } > DDR0 

    ...相反。  这意味着只有来自test.obj的.text输入部分被放置在此.text输出部分中。  因此,其他输入部分(.bss,.data等)将与具有相同名称的输出部分组合。  

    S.Sasaki 说:
    我是否可以定义下面的两个文本部分,并将它们分别放入内部RAM和DDR0?

    是的。  但这可能会在以后引起混乱。  通过为每个输出部分指定唯一的名称来避免这种情况。  在这种情况下,类似...

    此处为.SPECIAL_NAME_HERE{
    test.obj(.text)
    } > DDR0 

    有关链接器命令文件的更多使用提示,请参阅文章 链接器命令文件入门

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息!
    我明白了!

    顺便说一句,如果我按如下所述,并将.bss和.data等放在.text中,设备是否工作正常?

    文本{
    test.obj
    }> DDR0

    此致,
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Sasaki 说:
    如果我描述如下,并将.BSS和.DATA等放在.TEXT中,设备是否正常工作?

    这取决于硬件在该配置中如何工作的详细信息。  我缺乏专业知识来回答问题。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使事实证明将.bss和.data放入.text是合法的,您也可能不应该这样做。 可能可以将.bss和.data放入DDR0,但.bss和.data与.text具有非常不同的属性,如果所有内容都命名为".text",下游工具可能会混淆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息!