This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC430F5137:4KB可编程闪存以上的通信问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615343/compiler-cc430f5137-communication-issue-above-4kb-programmable-flash-memory

部件号:CC430F5137

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位:

我正在使用CC430F5137,在闪存编程超过4 KB后遇到通信问题,我的另一个功能工作正常。

请告诉我解决方案。

提前感谢。

此致,

Avinash T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash,

    请提供有关您遇到的问题的更多详细信息。 我建议您制作一个简单的软件示例,以代表您的问题,这样我们就可以在实验室中重现该问题。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复。 实际上,我的应用程序的代码非常小,5992 KB,尽管CC430F5137具有32KB可编程闪存。

    每当我将代码大小扩展到4 KB以上时,它与配对设备的通信将停止,但在这两种情况下,其余功能都运行良好,当代码大小增加到4 KB以上时,我观察到输出的频率从868MHz变为 860MHz。

    请给出解决方案。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵回复。 实际上,我的应用程序的代码非常小,即5.992 KB,尽管CC430F5137具有32KB可编程闪存。

    每当我将代码大小扩展到4 KB以上时,它与配对设备的通信将停止,但在这两种情况下,其余功能都运行良好,当代码大小增加到4 KB以上时,我观察到其频率从868MHz变为860MHz。

    请给出解决方案。

    提前感谢