This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:如何使我的程序进入闪存?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615542/ccs-tms320f28379d-how-to-get-my-program-into-flash

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

我已经为我的TMS320F2.8379万D创建了一个程序,它可以从RAM中运行。 我想将其加载到闪存中。 是否有人能指导我完成此任务所需的说明文件?

我正在使用Code Composer Studio v7和具有controlCARD R 1.3 的Delfino TMS320F2.8379万D实验板套件,该套件具有XDS 100v2板载USB。  这些都是我完成工作所需要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    您设备的闪存编程器集成到CCS中,因此您只需让链接程序将您的代码分配到设备的闪存区域。 这通常是通过 链接程序命令文件完成的。 我建议您查看设备的默认闪存链接器命令文件(.\ccsv7\CCS_base\c2000\include\2837x_flash_lnk_CPU1.cmd)。2837。 请注意它如何将大部分代码放在闪存中(.text部分)。 一旦构建了配置为从闪存加载/运行的应用程序,只需像以前加载的那样将其加载到CCS中。 CCS从生成的可执行文件中确定加载/刷新代码各部分的位置。


    请注意,还有一个更轻量级的工具,称为 UniFlash ,您可以使用它在代码正确构建后对其进行闪存。

    谢谢

    KI