This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:如何刻录十六进制文件程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615513/ccs-tms320vc5509a-how-to-burn-hex-file-programs

部件号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

我们在5509a设备上运行了多个程序。

现在,我们正在使用Windows XP - CCS v3 - FlashBurn实用程序来刻录十六进制文件。

(带XDS510 USB / xds560v2 JTAG)。

如何使用windows 7 - CCS v7实现这一目标?

2.是否有办法在不打开CCS的情况下完成此操作?

使用CCS对于生产来说不是那么简单。

谢谢!

AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ami,
    1.最新的Flashburn最高支持CCSv6:
    classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn4.aspx

    如果SDS计划更新以支持CCSv7 (或现有版本是否可与v7配合使用),您可以与SDS进行检查。

    2.遗憾的是,我们当前的所有闪存解决方案(包括命令行工具)都不支持C55x。

    谢谢
    KI