This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在CCS v7中键入代码时,奇怪的编辑器选项卡会切换

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615333/ccs-strange-editor-tabs-switches-when-typing-code-in-ccs-v7

工具/软件:Code Composer Studio

允许!

从几周前开始,我的CCS v7就出现了奇怪的刺激性行为:当我键入一些代码,甚至一个空格时,它会切换到main.cpp文件。如果main.cpp没有打开,它就会打开。

有一点有助于重新打开CCS,并强制重建索引。之后,我可以正常工作一段时间。

此处是包含CCS最后日志的存档,由帮助/CS支持菜单提供。

cloud.mail.ru/.../mmPMBmzbN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    禁用首选项/C++/Code Analisys所有项目帮助。
    但我还有其他方法来禁用刺激性开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    禁用项目"无法解析类型"-暂时帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Rayne 说:
    当我键入一些代码时,即使是一个空格,它也会切换到main.cpp文件。如果main.cpp未打开-将其打开。[/QUOT]

    这是我以前从未见过的非常奇怪的行为。 我的建议是尝试清洁工作区或使用新工作区,但您似乎已经解决了现有工作区的问题。