This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在能量追踪中,在活动模式下看不到功能

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615056/ccs-msp432p401r-cannot-see-functions-in-active-mode-in-energy-trace

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试在CCS中检查应用程序的每个功能的功耗。 但是,它不会出现。 我按照 本教程 的“One more Look at ET+”部分指示需要选择fp_run build配置,但我找不到该选项。

有什么建议?

谢谢!

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门

    请为您的疏忽道歉。 我在您参考的页面的"要求"部分中包含了示例项目。 我花时间更新项目,以使用6.2 附带的更现代版本的编译器。

    值得注意的是,这一页持续了一年半,没有人注意到这一页的缺失。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael:

    在代码中添加额外的工作似乎是为了在“活动模式”窗口中显示。  

    谢谢!

    卡门