This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何打开消息日志窗口?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614561/ccs-how-can-i-open-message-log-window

主题中讨论的其他部件:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用SYS_printf。

我可以在内存浏览器- SYS_PUTCBEG中看到输出的消息。

我发现CCS有 “消息日志”窗口。 但我无法通过窗口菜单打开它。

如何打开它?

CCS:版本:7.2 .0.0.0013万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我怀疑SYS_printf在常规控制台窗口中打开,但我联系了SYS_printf的一些专家以寻求帮助。 他们应尽快回复。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个版本的DSP/BIOS? 还有什么设备?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Desouza。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Todd。

    DSP/BIOS:5.42 .1.09
    器件:TMS320C5505
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Cowboy"]

    我发现CCS有 “消息日志”窗口。 但我无法通过窗口菜单打开它。

    如何打开它?

    [/引述]

    通过CCS顶级下拉“窗口”菜单不能访问“消息日志”窗口。  它是ROV工具的一部分,您可以通过CCS下拉"Tools"(工具)菜单访问该工具。  当ROV打开时,您将看到模块列表。  消息日志可能会出现在日志模块中。

    但是,我不相信此"消息日志"在这里会有所帮助。  “消息日志”可能基于日志模块。  日志模块接收日志条目。  系统日志用于执行图形详细信息。  您可以将log_printf()语句指向系统日志或您自己创建的日志实例,在这种情况下,这些语句将在“消息日志窗口”中查看。  但是SYS_printf()不使用日志,默认情况下,它将其输出定向到 SYS_PUTCBEG缓冲区。

    此致,

    - Rob