工具/软件:Code Composer Studio
该板无法识别按钮推压上的中断和其他类似的令人沮丧的行为。 我可以运行一次调试程序,一个程序就能正常运行,然后我可以重新运行调试程序,但没有来自任何输入或中断的响应。 它通常将首次尝试重新启动CCS,但后续运行将在CCS关闭并重新启动之前不起作用。 这也会导致将时钟/计时器用作中断的问题...它们实际上不起作用。 此外,到目前为止 ,还出现了一个新的间歇性问题,在运行调试时出现“Error initializing emulation could not find MSP - FET430-UIF on specified com port”(初始化仿真时无法在指定的COM端口上找到MSP - FET430-UIF)错误。 如果我重试--下次会正常工作。
我已经通读了“可编程微控制器及MSP 430 CCS应用程序”的几乎全部内容,并且已经对许多项目进行了编码,并组装了相应的电路。 到目前为止,我对主板很了解,但我确信最新版本的CCS存在软件问题。 在遇到许多意外行为后,我继续并重新下载了全新安装,问题似乎停止了一天(版本CCS 7.2 ,现在问题又出现了。 我发现到今天上午已经有一个新的更新可用,我安装了它,希望它可以解决问题,但它没有效果。
我有多个新的MSP 430 (MSP 430G2553),它们都出现相同的问题,因此我确信这是软件问题,而不是硬件问题。 我当前正在运行Win 10。 CCS桌面IDE中的所有设置都设置为与它们一起安装的默认值,并且昨天正常工作。 这是一个持续存在的问题,持续重新安装CCS似乎不是问题的答案。
请提供帮助。