请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6657 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试 按照以下说明对上下文感知分析使用enter和exit hook函数: http://processors.wiki.ti.com/index.php/SystemAnalyzerTutorial1F
我在 构建设置中包括了入口/出口钩子选项,将UIABenchmark模块添加到.cfg文件中,将UIABenchmark.h和LogUC.h文件添加到main.c中,并 将入口和出口功能添加到源文件中。
我可以在我的Live Session窗口中看到记录正在更新,但上下文感知配置文件:摘要窗口或任何其他系统分析器功能(如CPU负载:图形窗口)上没有显示任何内容。
我已附加我的.cfg文件。 我的CCS和UIA版本是:
CCS:6.1 .2.0.0015万
UIA:2.0。3.43
非常感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../6835.app.cfg