This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C5505 eZdsp -未安装XDAIS

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614971/ccs-c5505-ezdsp---xdais-not-installed

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我下载了eZdsp音频过滤器,以便尝试在C5505 eZdsp主板上使用pong缓冲器。

无法针对此错误编译项目:


目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。  

我该怎么做?

我正在使用CCS 6

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paolo:
    有关解决方案,请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../204.6257万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo
    我的项目属性中没有"产品"选项卡...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 当左窗格中的'常规'选项突出显示时,您能否显示您的项目属性的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的CCSv6的确切版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本:6.2 .0.0.005万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是,我有相同的CCS版本,并且有选项卡供我使用。 您是否可以共享您的项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    storage.googleapis.com/.../USB_Stick_AudioFilter1.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣 这是一个非常旧的基于CCSv4的项目。

    我可以通过手动编辑.cproject文件来解决该问题。 我已将其附在这个职位上。 请将项目文件夹中的.cproject文件替换为所附文件

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/.cproject.zip

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki-Soo
    抱歉,您的zip文件为空...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起...我在MAC上提取了文件,但没有看到.cproject文件。

    这个项目现在运行得很完美!!!
    你太棒了!

    非常感谢!!!
    Paolo